Industry Online Support
Technical Forum
21.04.2011 22:09 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi Manny Genau nimm das multimeter gruss pepp |
22.04.2011 07:00 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (3) |
Hallo Manny92, Habe Dir mal schnell einen Umsetzer, der bei 29°C=0V und bei 40°C=10V liefert programmiert. Meinst Du das so? Hinweis: Du kannst an einen AM2AQ-Ausgang nur einen Verbraucher anschließen, der bei 10V eine Strom von unter 2mA zieht. Bei größeren Lastströmen müssen Linearverstärker oder Ferndimmer für 230Vz.B. EV100 von HAGER nachgeschaltet werden. Damit kannst Du dann 1000Watt dimmen. Gruß logra DateianhangTemp zu Vol2t.zip (116 Downloads) |
22.04.2011 15:35 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
aber ich hab doch die 6.1 aber ne logo 0BA5 ^^ |
22.04.2011 15:59 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi Manny Unter Extras-->Geräteauswahl-->Auf OBA5 Einstellen Gruss pepp |
22.04.2011 16:01 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (3) |
Ja klar brauchst Du die 0BA6 und Soft V6.1.12 Die 0BA5 hat keinen analogen Mathebaustein. Gruß logra |
23.04.2011 15:41 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi Manny Logras Schaltung kann man auch mit einer V5.0 Realisieren Zum Berechnen hab ich dir ein Excel Programm Angehägt Üps da hat sich ein Fehlerlein eingeschlichen aber jetzt müssts Funzen Gruss pepp DateianhangTemp zu Volt 1.zip (103 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 23.04.2011 16:07Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 23.04.2011 15:51 |
|
23.04.2011 17:46 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
hab garde beide versionen ausprobiert und das läuft immer noch nicht :( muss ich noch irgendetwas paramentieren oder sonstiges ? |
Folgen Sie uns auf