24.08.2009 07:47 | |
Beiträge: 68 Bewertung:
|
Hallo IBN-Service, vielen Dank für deine Anregung. Hier erstmal die Rückmeldung. Ich werde mit den zuständigen Bearbeitern sprechen und dir dann bescheid geben, was von deinen Anregungen umgesetzt wird. Ich hoffe, dass du mit dieser Aussage auch ersteinmal zufrieden bist ![]() Auf jeden Fall wird sich mit dem Thema beschäftigt werden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
24.08.2009 13:00 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 22338 Bewertung:
|
Hallo, ein paar Anworten kann ich Dir geben. Excel ist zwingend Voraussetztung, ohne Excel läuft die Installation nicht durrch. Ein Parallelbetrieb ist nicht möglich, da Amprolyzer eigene Treiber für die CP's mitbringt. Wenn man sowohl Step7 als auch Amprolyzer nutzt muss man aufpassen, daß man beim Beenden des Amprolyzer wieder den normalen Step7 Treiber der CP einspielen lässt, sonst kann man im Step7 nicht mehr online arbeiten. Ob das Tool Vorteile bringt kann ich pauschal nicht beantworten, ich setzt es hauptsächlich dann ein wenn der SIMATIC Manager nichts vernünftiges mehr am Bus findet oder ich die Telegramme der Busteilnehmer analysieren muss. Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
24.08.2009 15:20 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Hr. Müller, Ich muß gestehen vom technischen Standpunkt aus verstehe ich einige Punkte nicht. Der erste wäreder Vergleich zwischen dem Amprolyzer und der Online HW Diagnose von STEP7. Für mich sind die beiden Tools absolut nicht vergleichbar. Der Anwendungsbereich der Online HW Diagnose ist zwar typischerweise die Inbetriebnahme wenn ich Überprüfungen des logischen Aufbausder HW Configuration einer Stationmachen möchte. Ich kann Diagnosebuffer auslesen und Dienste nutze die auf Basis des genutzten Protokolls laufen. Dass schließt hier eigentlich "nur" PROFIBUS DP und PROFINET IO ein, alles andere kann hier nicht beobachtet werden. Gar nicht erst zu reden von Problemen die nicht durch das Protokoll sondern durch Fehler im Aufbau auftreten. Ich denke da insbesondere an Probleme mit Telegrammfragmenten, oder mit Token-Problemen oder gar Problemen mit sporadischen Effekten. Hier kann STEP7 nicht helfen. Hier muß ich den Telegrammverkehr am Bus selbst beobachten, dafür ist der Amprolyzer da. Hier beobachte ich den Datenverkehr am PROFIBUS selbst. Kann diegenutzten FDL Dienste jeweils prüfen und Protokollunabhängig sehen was los ist, wie die Telegramme aussehen und imFall von defektenTelegrammennäher analysieren und handeln. Was mich besondersverwundert ist auch das in der Beschreibung des Amprolyzers kein Wort oder keine Anspielung darüber fällt das es als Tool STEP7 Konkurrenz macht. Für mich ist STEP7 mit Tools ausgerüstet die eine Übersichtsdiagnosedurchführen kann, wenn ich auf Telegramm oder Bitebene gehen will (oder muß) dann nutze ich etwas anderes und zwar den Amprolyzer. In den Fällen in denen ich den Amprolyzer nutze brauche ichkein STEP7...gerade wenn ich Messungenan unterschiedlichen Orten eines Netzes machen muß. Hier macht es keinen Sinn wenn ich dann noch einen zusätzlichen PC hätte der Telegramme ins Netz schickt und damit meine Aufzeichnungen selbst verfälscht... oder gar Fehler provoziert. Die Frage zuExcel hat sich schon ergeben...leider ist zwar Excel notwendig es werdenaber3 Versionen unterstützt... also ist die Möglichkeit groß das man etwas Passendes zur Hand hat. So... ich glaube ich hab meinemBauch jetzt genug freien Lauf gelassen. Viele Grüße J_Bell |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
24.08.2009 15:33 | |
Beiträge: 68 Bewertung:
|
Hallo, vielen Dank für die vielfältigen und weitgehenden Anregungenbezüglich des Themas Amprolyzer. Wir werden versuchen bei der nächsten Überarbeitung diese Beitrags alleAnregungen einfließen lassen zu können, um eine maximale Transparenz des Anwendungsfalls ds Amprolyzers zu erreichen. Vielen Dank für alle Ihre Anregungen |
Zuletzt bearbeitet von: FAQ_Expert am: 24.08.2009 15:34 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
24.08.2009 15:39 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hallo, damit haben sich meine wichtigsten Fragen auch schon geklärt! Danke für deine Mühe! Gruß, Jürgen. |
24.08.2009 15:50 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hallo J_Bell, ich muss gestehen das ich jetzt nicht verstanden habe ob du auch Fragen zum Amprolyzer gestellt hast oder aber versuchst, meine Fragen zu beantworten? Es ist allerdings auch recht warm, über 30 Grad im Schatten. Das ist im Siegerland sehr ungewöhnlich. Aber schön. :-) Vielleicht trübt die Hitze etwas meinen sonst so klaren Verstand. P.S. Wie warm ist es denn z.Z in Nürnberg? Gruß, Jürgen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf