08.04.2022 07:54 | |
Beigetreten: 18.08.2014 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 61 Bewertung: (18) |
Genrell bietet die separat kostenpflichtige "Industry Library" Kommunikationsbausteine für die Kommunikation S7-400 und S7-1500, u.a. für "Industrial Ethernet", was vermutlich physikalisch über eine Profinet-Strecke abgewickelt werden kann. Das ist allerdings nicht exakt die Anbindung als I/O-Device - da wäre zu prüfen, ob die Aufgabenstellung auch über eine projektierte Kommunikation zu einer CPU 1500 erfolgen könnte. Wenn es um die ET200MP geht, verweise ich auf meine Nachfrage: PCS 7 V9 und Simatic ET200MP - Beiträge - Forum - Industry Support - Siemens |
Zuletzt bearbeitet von: JOMAK am: 04/08/2022 07:59:37Zuletzt bearbeitet von: JOMAK am: 04/08/2022 08:00:39Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/08/2022 10:22:05Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf