17.11.2020 15:01 | |
Beigetreten: 11.07.2019 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo, ja das Problem ist noch aktuell. Im Anhang der Auszug aus dem Diagnosepuffer. Die SIM-Karte hat keine PIN. Die LOGO hat eine eigene Mailadresse bekommen, samt Passwort. Die Datenverbindung steht, das CMR blinkt, also versucht zu senden. Nur leider geht es nicht. Danke für die Unterstützung. Dirk DateianhangLOGO.pdf (280 Downloads) |
17.11.2020 15:12 | |
Beigetreten: 11.07.2019 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hier noch als TXT. Danke Dateianhangdiagbuf.txt (153 Downloads) |
Folgen Sie uns auf