13.02.2017 14:35 | |
Beigetreten: 04.03.2006 Letzter Bes: 01.01.2019 Beiträge: 213 Bewertung:
|
Hallo, also bin mal wieder am Problem... Am Panel der Internet-Explorer der vorinstalliert ist... Möchte einfach da https:// 192.168.x.x eingeben und mich dann mit dem Login anmelden. Grüße PAC_Man DateianhangScreenshots.zip (201 Downloads) |
16.02.2017 08:01 | |
Beigetreten: 05.09.2013 Letzter Bes: 11.01.2024 Beiträge: 170 Bewertung:
|
Hallo PAC_Man, mein Problem Numero uno ist schonmal das gleiche wie bei dir, ich she die Login Zeile garnicht richtig und muss blind eingeben wenn ich den IE aufm Panel nehme. Aber kleine Abhilfe kann ich dir sagen. Mach die einfach ein kleines Projekt wo du das Browser-OCX hernimmst. Da hast du in der linken Menüleiste die Anemldung. Hab ich grad mal gemacht und schwupp auch mit https://IP kam ich sofort auf meine 1516F ;) Im Unterschied zu den Panelwebseiten wenn ich die von aussen angehe ist hier der Benutzername schon auch Case-sensitive, aber das ist ok. Fakt ist es funzt wesentlich besser so. Der IE auf dem Panel ist mir sowieso nicht ganz geheuer ;) Grüße Aranel |
"Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht gleich positiv?" - Albert Einstein |
|
Folgen Sie uns auf