Industry Online Support
Technical Forum
11.04.2008 14:18 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, ab sofort gibt es die neue Version V1.1.2 Unterschied zur Vorgängerversion: Es gibt einen Löschmodus in dem man mehrere Zeilen selektieren kann (im Editiermodus kann man nur 1 Zeile selektieren). Durch Betätigung des Buttons "Löschen" werden alle Kommentare und Titel der selektierten Zeilen gelöscht. Das Tool befindet sich im Downloadbereich (Registrierung erforderlich). CommentEdit ist ein Freeware-Tool mit dem Sie alle Titel / Kommentare eines Step7-Programmes (KOP/FUP/AWL/SCL) per AWL/SCL-Quelle ansehen und bearbeiten können. Dies ermöglicht Ihnen beispielsweise auskommentierte Programmteile oder Warnungen von einer S5-Konvertierung zu finden. Sie können damit auch die Kommentierung / Rechtschreibung Ihres Programmes prüfen und dann ändern. Es werden der Bausteinname und das Netzwerk zum Titel / Kommentar angezeigt. Bei Bausteintiteln oder Kommentaren im Bausteinkopf bleibt das Feld Netzwerk leer. weitere Infos auf http://www.raeppel.de -> Tools MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
11.04.2008 15:07 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo Patrick, das Tool ist bei mir auf der HP zu finden. Das mit der "Werbung" sehe ich etwas anders. Es sind kleine Hilfstools die Nieschen füllen und keinerlei Konkurrenz zu Siemensprodukten darstellen. Insgesamt dienen diese Tools dazu den Umgang mit Siemensprodukten noch komfortabler zu machen. Anders würde es aussehen wenn hier jemand für seine S7-kompatible Hardware wirbt die mit Siemens-Software programmierbar ist. Das würde ich nicht für gut heissen. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Zuletzt bearbeitet von: sps-concept am: 11.04.2008 15:08 |
|
30.04.2008 09:29 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo Patrick, vielleicht hast du ja auch noch paar Anregungen für optimierte Bedienung oder Funktionsumfang... Die Erweiterung auf Suchen/Ersetzen ist schon mal angedacht... MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf