05.11.2008 14:00 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung:
|
Hallo manu784, zum Projektieren deines OP25 brauchst du entweder ProTool oder ProTool/Pro, die Version ProTool/Lite reicht bei einem Grafikgerät wie deinem nicht aus. Die Integration von ProTool in Step7 ist vorgesehen und wird auch ausdrücklich empfohlen. Allerdings hängt die erforderliche Ausgabeversion von deinem Step7 ab. Dazu gibt es eine Kompatibilitätsliste: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1958565 Ein evtl. vorhandenes Projekt auf dem Panel nützt dir wenig, da du schon bei den dort eingestellten Busparametern scheitern dürftest, die du ja nicht weist. Außerdem kannst du die dort hinterlegte Projektierung nicht mehr bearbeiten, du bräuchtest also in jedem Fall den Quellcode (*.pdb). |
mfG / Best regards |
|
05.11.2008 14:21 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Danke...das sollte mir weiter helfen! Weiß jetzt noch jemand, wo ich protool herbekommen kann? gibts da von siemens nen eigenen shop oder ähnliches? |
05.11.2008 14:56 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Also bestellen kannst du das ganze über einen Vertriebsmann. |
Folgen Sie uns auf