Industry Online Support
Technical Forum
18.03.2008 22:59 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo, Du ich fürchte da hast Du was falsch verstanden. PROFINET IO hat nichts mit ISO on TCP, TCP, UDP oder ISO Transport Verbinungen zu tun. Dass ist was ganz was anderes. Du brauchst hier die Bausteine PNIO_SEND / PNIO_RECV (FC11 / FC12). Für eine kleine Beschreibung schau mal im Handbuch: CP 343-1 Advanced für Industrial Ethernet Teil B3A Für ein paar Beispiele schau auch mal in der Bibliothek von STEP7 über die Kontexthilfe für den FC11 / FC12, da stehen auch noch ein paar Infos mehr drin. Wie werden die Kommunikationsbausteine FC11 und FC12 programmiert? Ich hoffe dieses Beispiel hilft. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf