01.07.2009 16:06 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe mir den Anhang B des Dokument "Informationstechnologie bei SIMATIC S7 mit CPs für S7-300 und S7-400" durchgelesen, aber auch paar neuere Beiträge hier im Forum zum Thema CPx43 als FTP-Server und die verwirren mich doch. Frage : Kann ich den (einen neuen) CP443-1 als (FTP-)Massendatenspeicher für die CPU (z.B. 416) nutzen. Ich will dort über einen PC Dateien (Rezepte)ablegen (werden selten geändert und nur am PC bearbeitet) und diese, je nach Bedarf dann in Datenbausteine in der CPU laden? Heißt aus meinem Verständnis heraus, der CP ist der FTP-Server und die CPU und der PC sind FTP-Client. Danke und gruß Hamburger ... |
03.08.2009 14:14 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo HC1234, Ich würde sagen der einfachste Weg mehr zu dem Thema zu erfahren ist es das Handbuch: "Informationstechnologie bei SIMATIC S7 mit CPs für S7-300 und S7-400" ,und hier ganz besonders das Kapitel 3.3 IT-CP als FTP Server für die S7 CPU-Daten, zu lesen. Wenn Du den aktuellen Advanced CP verwendest solltest Du bei den Eigenschaften der CP bereits eine Eingabemaske für die File-Zuordnungstabelle vorfinden, unter der Lasche FTP. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf