Industry Online Support
Technical Forum
05.06.2008 10:16 | |
Beigetreten: 10.12.2007 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 58 Bewertung: (6) |
Wir haben ein Problem mit einer CPU 414-3 welche nach Spannung Spannung Aus/Ein nicht mehr automatisch anläuft. Den Diagnosepuffer der CPU habe ich angehängt. Ereignis 19 von 120: Ereignis-ID 16# 4300 NETZ-EIN gepuffert Initialisierungsinformation: Initialisierung nach NETZ-EIN (gepufferte CPU) Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung) kommendes Ereignis 12:27:39.036 04.06.2008 Wiso wird hier eine Eigeninitialisierung gemacht? Was kann das für Ursachen haben? DateianhangPLC_Diagnose.zip (250 Downloads) |
05.06.2008 14:21 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo martin, ich denke mal der fehler liegt hier: Ereignis 17 von 120: Ereignis-ID 16# 5961 Parametrierfehler bei Adreßparametern für Submodule Parameter: Baugruppentyp Eingangsadresse: 32767 der Baugruppe mit Parametrierfehler Fehlerart: Typkennung nicht Istkennung Betriebszustand: STOP (intern) externer Fehler, kommendes Ereignis 12:27:43.991 04.06.2008 dann kommt: - STOP-Anforderung liegt vor - Schlüsselschalter auf STOP da bin ich mir nicht sicher, ob das warhaftig so ist. aber dies könnte die ursache sein: - Soll-/Istdifferenz vorhanden da am projektierten bus ein oder mehrere teilnehmer nicht passen. schau mal in die hw-projektierung der cpu (hardwaremanager öffnen => doppelklick auf die CPU => aktenreiter "Anlauf" gibt es zum anhaken "Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau". Für solche problemchen, sollte da der haken drin sein. ich hoffe, daß hilft dir weiter viel erfolg sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf