24.08.2018 10:20 | |
Beigetreten: 13.09.2005 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 49 Bewertung:
|
Hallo Forum Bei der CPU (z.B. S7-1515 Link) wird für den Diagnosepuffer eine Menge von max 3200 Einträgen angegeben, wobei nur 500 Einträge netzausfallsicher gespeichert werden. Frage: gibt es eine Möglichkeit die Diagnosepuffer-Einträge bei Veränderung in einer CSV-Datei auf der SMC abzulegen (anlog eines Rezeptes resp. Data Logging)? Diese CSV-Datei soll als Ringpuffer funktionieren. PS.: mir ist bewusst, das die SMC nur eine minimale Schreibzyklen zulässt :-), aber dies kann man ja mit der Funktion GetSMCinfo überwachen. Würde mich über einen Tipp freuen Grüsse Hansruedi |
07.03.2019 15:57 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo Hansruedi, im Netz ist der Beitrag "Wie können Sie bei der S7-1500/S7-1200 die Einträge aus dem Diagnosepuffer in Excel übersichtlich darstellen? Durch Filtern in der Exceldatei können die Diagnosedaten aus dem Diagnosepuffer übersichtlich dargestellt werden. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763364 Die Exceldatei können Sie sich anschließend als CSV-Datei abspeichern. Mit freundlichem GrußCicero |
Folgen Sie uns auf