20.01.2023 03:02 | |
Beigetreten: 04.09.2018 Letzter Bes: 31.01.2023 Beiträge: 1 Bewertung:
|
ich habe den gleichen Fehler mit der Einschaltsperre. Ich habe erfahren, dass unter der CU sich DIP Schalter befinden und diese höchstwahrscheinlich falsch geschaltet worden sind. Ich würde gerne versuchen die CU abzubauen, um die DIP Schalterstellung zu überprüfen. Meine Frage lautet: Ist das überhaupt möglich und wenn ja, wie und wo muss ich am besten ansetzen, um das Power- und Contorl-Modul nicht zu beschädigen. Das ich dadurch die Gewährleistung verliere, ist mir bewusst. Nur ich bin in Mexiko bei einer IBN und ein Gerätetausch wird höchstwahrscheinlich ein paar Wochen in Anspruch nehmen. Ich hoffe Ihr könnt mir dabei irgendwie helfen. Gerne höre ich von Euch und bedanke mich für Eure Hilfe. Gruß Sebastian ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/20/2023 11:10:21Neue Überschrift nach Splitten. Zitat eingefügt. |
|
20.01.2023 14:32 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 5459 Bewertung:
|
Hallo Sebastian, Die Schalter unter der Control Unit beziehen sich auf einen G120, wo ein PM240-2 oder PM240P-2 zum Einsatz kommt. Dieses Power Modul kommt mit Klemmen und DIP-Schaltern um hierüber STO ansteuerten zu können. Hier wird auch eine separate passende CU auf das PM240-2 aufgeschnappt und kann wieder abgenommen werden. Hast du die Parameter vom Beitrag von Susi (https://support.industry.siemens.com/forum/WW/de/posts/243747/) schon kontrolliert und hast das gleiche Fehlerbild? Parameter r0002 = 44? |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf