05.07.2012 08:43 | |
Beigetreten: 13.03.2009 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, zunächst zum Thema Rückrüstsperre: Dass die Module nicht mehr zurückgerüstet werden, darf kein Problem darstellen. Die Module laufen nach der Rückrüstung auf V4.3.1 wieder. Allerdings hat dann die CU320-2 dieFirmware V4.3.1 und einige Module möglicherweise noch die Version V4.5. Hochrüstung: Bei einer Hochrüstung muss: - die Firmware-Version auf der Speicherkarte(über den regionalen Anprechpartner erhältlich) und -im STARTER das Projekt (siehe Link unten) aktualisiert werden. Zu beachten ist, dass für einen neueren Firmwarestand unter Umständen ein aktueller STARTER installiert werden muss. Für Firmware V4.3.x ist die STARTER Version ≥ 4.1.5 erforderlich. Für Firmware V4.4 ist die STARTER Version ≥ 4.2 erforderlich. Für Firmware V4.5 ist die STARTER Version ≥ 4.3 SP1 erforderlich. Evtl. ist dann für ältere Firmware-Versionen ein SSP (SINAMICS Support Package) zu installieren. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26233208 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf