08.09.2017 15:28 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (1) |
Hallo, Gibt es eine Möglichkeit, dass bei einer Anforderung/Implementierung, im Strukturbereich am Anforderungsobjekt nicht der FullName der Implementierung angezeigt wird sondern ein Attribut (oder Description) der Implementierung? Danke für die Unterstützung! DateianhangStrukturansicht Anforderung.pdf (168 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: MartinComos am: 08.09.2017 15:31:18 |
|
12.09.2017 15:05 | |
Beigetreten: 30.06.2014 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 463 Bewertung: (89)
|
Hallo Martin, hier ein Link zu der FAQ welche zeigt wie man die zuständigen Spezialisten kontaktiert. Ciao SuperPippo |
Folgen Sie uns auf