23.12.2015 22:07 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 318 Bewertung: (7) |
Hallo Leute Ich habe neu eine Logo! 0BA8 230V. Ich habe einen DataLog eingerichtet (siehe Anhang). Die Idee ist, dass im DatLog beim Ein- und Ausschalten die Ein- bez. Auschaltzeit geschrieben wird. Frage1: Funktioniert es nicht , weil das Programm nicht richtig ist? Frage2: Funktioniert es nicht, weil eine MicroSD-Karte irgend eines Herstellers instaliert ist? Gibt es welche von Siemens? Frage3: Muss die MicroSD-Karte irgend wo konfiguriert werden? Wer hat hier schon erfahrung gesammelt? Gruss Hagarten DateianhangDataLog.zip (71 Downloads) |
24.12.2015 11:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 32938 Bewertung: (4072) |
Ich habe das gerade ,al mit deiner obigen Datei getestet, bei mir geht es. Siehe Anhang.
Dateianhang192.168.178.31_2015-12-24 11-41-31.zip (55 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf