15.11.2017 11:36 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Moin, ich versuche 2 analoge Sensoren auszulesen und die Werte in ein datalog zu speichern. Das Auslesen der Sensoren über 4/20mA Eingänge funktioniert auch gut, nur leider das loggen nicht. Ich kann sehen, dass die Datei angelegt wird, jedoch ist diese immer leer. Nach einger Zeit erscheint aber auch das //End in der Logdatei. Es muss also einen Fehler beim Schreiben geben. Außerdem würde ich gerne die Daten nur 2 mal die Sekunde loggen und nicht wie momentan in jedem Zyklus. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus, DateianhangDatalog_V1.zip (59 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: daniel_duesenfeld am: 15.11.2017 11:38:22Zuletzt bearbeitet von: daniel_duesenfeld am: 15.11.2017 11:47:35 |
|
Folgen Sie uns auf