27.10.2014 21:47 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Welche LOGO! hast Du denn? 0BA7 oder 0BA8? |
31.10.2014 12:11 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 25.06.2024 Beiträge: 202 Bewertung:
|
Hallo Hagarten, im aktuellen LOGO!-Handbuch steht: "Um Datenverluste zu vermeiden, aktivieren Sie ein Freigabesignal für den Data-Log-Funktionsblock mit einem Mindestintervall von 500 ms." Vielleicht hilf die Info ja weiter. Anbei auch noch mal der Link zum selbernachschauen Informationen zu Datalog aus dem Handbuch Ist bei deiner LOGO! eigentlich die automatische Sommerzeit/Winterzeit-Umstellung aktiviert? Hierzu auch nochmal die Info aus dem Handbuch, für den Fall, dass du Sie brauchst. Informationen zu Sommerzeit/Winterzeitumstellung aus dem Handbuch Hoffe ich konnte weiterhelfen. Gruß, KM_AS |
02.11.2014 11:35 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo Hagarten, ich kann leider nur mit einer 8er Version dienen. Habe mal ein DataLog angelegt und die LOGO!-Uhr umgestellt, damit die Rückstellungszeit und etwas davor geloggt wird. Keine Probleme. Es wird bis 3:00 Uhr, danach wird auf 2:00 umgestellt und wieder ganz normal weitergeloggt. Schau mal in den Anhang, darin sind meine csv-Datei sowie eine Excel-Datei enthalten. In der Excel-Datei kommt der 2:00 Uhr in Zeile 866, der zweite 2:00 Uhr Eintrag dann in Zeile 1466. DateianhangCSV.zip (35 Downloads) |
Folgen Sie uns auf