19.04.2022 09:18 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi ManuSin21x, mit der S7-1500 wird standardmäßig eine Speicherreserve für DBs und FBs angelegt. Je nach dem wie umfangreich die Änderungen sind, kann über diese Speicherreserve ein reinitialisieren vermieden werden. Hier findest du die exakte Beschreibung aus dem Handbuch: Grundlagen zum Laden von Bausteinerweiterungen ohne Reinitialisierung Auch zum Laden von Bausteinen in RUN findest du Infos im Handbuch: Bausteine im Betriebszustand "RUN" in Gerät laden Wie bereits erwähnt, steht die Ursache warum eine CPU in Stop geht immer im Diagnosepuffer. Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf