19.02.2016 16:27 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 24.09.2021 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie folgende Information beim Betrieb von SICLOCK Produkten FAQ: Geschützte Synchronisation beim Betrieb von TC100/TC400 mit GPS1000 / Datumssprung auf 2096
Seit Anfang Februar 2016 tritt die Meldung „Geschützte Synchronisation“ beim Betrieb von TC100/TC400 in Kombination mit dem Empfänger GPS1000 auf.
Die Ursache des Verhaltens wurde auf einem Zukaufteil der GPS1000 identifiziert.
Für die TC100, TC400 wird in Kürze ein Firmwareupdate bereitgestellt, das das Datum korrigiert. Für den S7 Funktionsbaustein wird z.Zt. die Möglichkeit eines Workaround evaluiert. Für die Vorgängerbaureihen Siclock TM und TS wird es keinen Workaround geben. Hier ist ein Austausch der GPS1000 gegen eine neue GPS2000 erforderlich.
Den zugehörigen FAQ zum Update von TC100 und TC400 finden Sie hier: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109737866/update-zu-siclock-tc100-und-tc400?dti=0&pnid=18339&lc=de-WW Die zughörigen Information zum DCF77-Empfangsdienst mit Windows finden Sie hier: |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_487336 am: 19.02.2016 16:37:29Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_487336 am: 09.03.2016 08:00:05Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_487336 am: 09.03.2016 09:44:52Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_487336 am: 09.06.2016 15:14:46 |
|
06.06.2016 09:55 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Sehr geehrte Damen und Herren, mittlerweile steht eine aktualisierte Firmware für TC100 und TC400, sowie ein aktualisierter "Allmendinger" PC-Treiber für DCF77 mit einem Workaround für den von der GPS1000 verursachten Datumssprung zur Verfügung. Alternativ: http://siemens.com/siclock -> Support -> Software Downloads Mit freundlichen Grüßen, Dirk Vornholt |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf