04.10.2009 20:31 | |
Beiträge: 204 Bewertung:
|
Hallo, anbei noch ein Beispiel als AWL Quelle wie es mit einem FC funktioniert. Warum kann man keine .AWL Datei direkt hochladen? Gruss Daniel DateianhangBeispiel_FC.zip (276 Downloads) |
26.10.2009 19:58 | |
Beigetreten: 17.01.2006 Letzter Bes: 15.08.2025 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo, noch eine Variante zum nachreichen! Du kannst auch deine Werte im DB in einen Struct fassen, den selben Struct als INOUT im FC anlegen (einfach den Struct im DB markieren, kopieren und im INOUT des FC`s einfügen) und beim FC-Aufruf dann den ganzen Struct übergeben. Wichtig ist dabei, dass der DB ein Symbol bekommt, dann kann man die Structur aus dem DB sehr gut symbolisch an den Parameter des FC`s anfügen. Siehe Beispielprogramm. Gruß Armin DateianhangParuebst.zip (278 Downloads) |
Folgen Sie uns auf