26.04.2020 14:42 | |
Beigetreten: 31.08.2019 Letzter Bes: 19.06.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo Ixo65, das Projekt funktioniert einwandfrei. Also Hobby SPSler von der Logo-Seite kommend muss ich gestehen, dass ich die Programmierung nicht ganz nachvollziehen kann. Ich muss bei meiner Anwendung digitale und analoge Eingangswerte von der Logo zur S7 übergeben. Könntest du hier ein abgespecktes Projekt ( 1 Eingang digital und ein Eingang analog der an die S7 übergeben wird) einstellen bei dem man die Programmierung leichter nachvollziehen kann? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/27/2020 07:17:33Neue Überschrift nach Splitten |
|
26.04.2020 16:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33523 Bewertung: (4165)
|
Welche 0BA8? Standard oder FS4? Welche TIA Version? |
26.04.2020 18:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33523 Bewertung: (4165)
|
Ich habe dir ein kleines Projekt erstellt. TIA V13 SP2, LSC V8.0.
Dateianhangae4571.zip (151 Downloads) |
Folgen Sie uns auf