02.07.2018 13:58 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo liebe Logo! Gemeinde, zuerst einmal, ich bin ganz neu hier im Forum und ich plane ein Projekt bei dem ich Lampen mit einem 0-10V Signal dimmen möchte. Das Ganze soll aus dem Siemens Starter Kit mit KTP700, einer Analog Ausgangskarte und einem Dimme Relais mit 0-10V Ansteuerung bestehen. Ich habe noch keines der Teile, es ist ja alles noch in Planung. Als Beispiel bzw. Einstieg hab ich mir ein Projekt von Siemens zu diesem Thema heruntergeladen und es etwas erweitert. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109739085 Mein Problem das ich nun habe ist, dass ich auch Lichtszenen setzen möchte. Sprich die Lampen auf z.B. 50% einschalten und sie dann bei Bedarf vom Taster aus weiter dimmen. Mein Ansatz war in den Zählerwert von B158 einzugreifen, und das soll scheinbar über das KTP funktionieren wenn ich den Zählerwert über die Variablentabelle übergebe. Ist meine Annahme korrekt? Soweit so gut. Nun soll solch eine Lichtszene auch via Webbrowser bzw. Smartphone gesetzt werden. Und hier ist dann mein Hauptproblem, denn ich weiß nicht ob dies funktionieren würde und wenn ja wie. Zumindest glaube ich, dass es dann nicht mehr einfach über den Wert des Zählers geht. Falles jemand doch eine Möglichkeit kenn oder einen ganz anderen Ansatz hat wäre ich sehr dankbar! Das Beispielprojekt von Siemens hab ich angehängt. Es ist das Projekt 109739085_dimming_with_LOGO_living_room_CODE_v10 Dateianhang10939085_dimming_with_LOGO_CODE_v10.zip (153 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03.07.2018 08:15:25Link optimiert. |
|
02.07.2018 20:07 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 744 Bewertung:
|
Du kannst mit einem Analog-Mux und einer arithmetischen Anweisung ebenfalls vor-/rückwärts zählen. Außerdem kannst Du, z.B. über einen weiteren Analog-Mux, vorgegebene Werte (Szene) in einen oder beide Bausteine laden. PS: |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 02.07.2018 22:19:47 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
03.07.2018 13:03 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Ja sicher, allerdings ist mir noch ein kleines Problem aufgefallen. Der Wert „springt“ teileweise beim Ausschalten kurz auf 100%. Deshalb noch eine kleine Änderung mit B004 als Einschaltbedingung für den Multiplexer. So sollte es aber gehen. DateianhangDimmer_mit_Szenen-Vorwahl.zip (141 Downloads) |
Folgen Sie uns auf