09.12.2015 19:49 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, Habe vor mit meiner 0ba8 über einen Taster zu dimmen wie geht das ? mit den analog ausgängen? mit den 0 - 10 V. Dimmen möchte ich R,L,C lasten Ich weis das ich ein FernDimmer brauche der 0 - 10 V eingang hat? danke in Vorraus ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 10.12.2015 09:51:03Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.12.2015 20:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.10.2023 Beiträge: 30922 Bewertung:
|
Hier ist ein Thema mit einem Beispiel zum Dimmen mit nur einem Taster. |
10.12.2015 13:43 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
jo danke erstmal für die schnelle antwort und den verweis auf das Forum
Was ich auf jedenfall brauche ist ein Dimmer mit 0- 10V Steuereingang wie z.b das hier
oder?habe ich jetzt ein denk fehler vielen dank in Vorraus
|
Zuletzt bearbeitet von: panduit am: 10.12.2015 13:44:47 |
|
15.03.2016 09:39 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4792 Bewertung:
|
Neue Frage von PatiTechniker wurde in ein separates Thema mit dem Titel LOGO, Dimmen gesplittet. Gruß |
08.04.2016 16:59 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
hallo hab schon wieder mal eine frage wie muss ich bei dieser Schaltung tun um von 1-10V zu Dimmen bin am verzweifeln bin einfach noch zu schwach für sowas!!!! |
08.04.2016 17:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.10.2023 Beiträge: 30922 Bewertung:
|
Dann schau doch einfach in dein Thema rein, da steht die Antwort doch drin. https://support.industry.siemens.com/tf/de/de/posts/logo-dimmen/144637/?page=0&pageSize=10 |
Folgen Sie uns auf