03.02.2014 10:56 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
Hallo, die Bibliothek sind die Fehlerlisten des Antrieb, kannst du hier runterladen. Du brauchst bloß eine Verbindung zu CU, die Motormodule sind nicht direkt ansprechbar. Die Kommunikation läuft immer über die CU, nur diese hat die notwendigen Kommunikationsschnittstellen. Gruß Christoph |
03.02.2014 20:50 | |
Beigetreten: 22.05.2012 Letzter Bes: 24.03.2022 Beiträge: 895 Bewertung:
|
bzgl. Direktzugriff: Datenformat anschauen im STARTER und entsprechend Variable in WinCCflex einrichten. DB = Driveobjektnummer * 1024 Parameternummer = DBW bzw. DBD (Parameternummer + Index)
XML- Parser zum Konvertieren nach WinCC flexible bzw. WinCC in TIAP: p0971 Antriebsobjekt Parameter speichern / Antr_obj Par sp Während des Speichervorgangs ist das Parameterschreiben gesperrt. Der Fortschritt des Speichervorgangs wird in r3996 angezeigt |
Zuletzt bearbeitet von: zako_ am: 03.02.2014 20:58 |
|
Folgen Sie uns auf