21.01.2018 10:24 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Zu den "Logo! Resourcen" will ich auch noch einen kurzen Denkanstoss geben: Will man wirklich etwas anspruchsvollere Automatisierungslösungen realisieren, dann sollte man gleich zu einer "echten" SPS greifen. Eine S7-1200 z.B. liegt in der gleichen Preisklasse wie eine Logo! hat aber ungleich mehr Potential und Möglichkeiten, da liegt im Vergleich zur Logo! gut und gerne eine Zehnerpotenz dazwischen. Wenn man hier im Forum schon mal lesen muss, welche Klimmzüge und Verrenkungen notwendig werden für Lösungen, welche in einer richtigen SPS wahrscheinlich mit 1-2 Programmzeilen erledigt wären, dann frage ich mich, ob hier nicht am falschen Ende gespart wird. Sicherlich ist es schon mal interessant, wozu der Hobbyist eine Logo! mit viel Mühen einsetzen kann, aber im richtigen Leben gilt meist: Die einfachste Lösung ist die beste. Den Bock zum Gärtner machen muss nicht immer zielführend sein. :-) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 22.01.2018 07:53:37Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf