25.05.2012 22:34 | |
Beigetreten: 22.05.2012 Letzter Bes: 24.03.2022 Beiträge: 895 Bewertung:
|
Hallo, Beschreibung der SIMATIC HMI-Adressierung: für den HMI- Direktzugriff brauchst Du die Bus- Adresse des Antriebsgeräts, die Driveobjektnummer deiner Achse, die Parameternummer, Index und Datenformat des Parameters. DB: Parameternummer Beispiel: Es soll auf den Parameter 7777, Index 3 am Antriebsobjekt 3 mit Datenformat DINT zugegriffen werden.
FAZIT: Man muss sich Gedanken machen wenn man nicht die Verfahrsätze einsetzt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
29.05.2012 13:23 | |
Beigetreten: 22.05.2012 Letzter Bes: 24.03.2022 Beiträge: 895 Bewertung:
|
Hallo a-d-78, zunächst mal bieten sich die Verfahrsätze gerade für solche Automatikprogramme an. Folgend nochmals der Link zum Funktionshandbuch Dort lies doch mal die Kapitel Funktionsmodule --> Einfachpositionierer --> Verfahrsätze / Fahren auf Festanschlag durch. Hinweis: Wenn kein Festanschlag erkannt wird, ist die Standardfehlerreaktion AUS1 und Fehler. Nachdem die AUS1 Rampe defaultmäßig auf 10s steht, diese bitte passend zu Deiner Verzögerungsrampe einstellen, sonst wird der Bremsweg verhätnismäßig lang sein. Anhand der Fehlernummer kannst Du entscheiden wie es weiter geht. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
12.06.2012 10:59 | |
Beiträge: 56 Bewertung:
|
Hallo, wie werden die Verfahrsätze mittels FB283 eingegeben? |
Folgen Sie uns auf