16.06.2022 09:29 | |
Beigetreten: 30.06.2020 Letzter Bes: 21.06.2022 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Tortieke Ich muß ca 2500 bis 10000 Impulse mit einem IF 5904 Sensor zählen und dann über den AQ1 und AQ 2 Ausagang mit 0 bis 10 Volt ausgeben und probiere schon seit 2 Wochen ohne Erfolg.Der Dieselmotor dreht mit ca 500 bis 3000 Umdrehungen und über die Drehzahl will ich ein Propventil ansteuern .Das Ventil macht vorwärts und rückwärts und ich brauche 0-5 Volt für rückwärts und 5-10 Volt für vorwärts.Die Volts würde ich mit dem Vor und Rückwärtsschalter zuordnen.Bei Erfolg würde ich 100€ über Pay Pal überweisen. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 06/16/2022 22:07:19Neue Überschrift nach Splitten |
|
17.06.2022 15:37 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 28.09.2023 Beiträge: 248 Bewertung:
|
Hallo, Tortieke Sollten 10 000 Imp /min gemeint sein habe ich unter Umständen eine Lösung für dich. Allerdings ist mir das Prop_Ventil <0-5V >5-10V nicht ganz klar, Im Programm siehst du wie ich es verstanden habe. Sollte es nicht passend sein, kannst du ja eine Änderung vornehmen. Das ganze durchtesten, und schauen ob es verwertbar ist. Gruß, Quirin DateianhangDrehzahl mit Prop_Ventil.zip (212 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 06/17/2022 21:35:06 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.06.2022 15:39 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 30.09.2023 Beiträge: 1255 Bewertung:
|
Anbei nun Version 1: I4 auf High zum Simulieren ... dann AI 1 ... 0 bis 517 (mehr auch kein Problem) Leerlauf dh 500 wenn weder rückwärts noch vorwärts Bei Rückwärts ist wohl gemeint 5-0V dh wenig Aussteuerung bei 4,5V, maximum bei 0V 10 Impulse pro U vorausgesetzt DateianhangLogo-Radlader-2022-06-17-v1.zip (181 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf