27.03.2012 13:47 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, anbei ein Link zu einem FAQ zum Thema Skalierung von Analogwerten mit den Umwandlern SCALE_ X "Skalieren" und NORM_X "Normieren". Der Beitrag mit den Beispielen bezieht sich zwar auf STEP 7 V10.5, könnte aber angepasst werden auf TIA Portal V11. Vielleicht hilft er Ihnen ja weiter. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39334504 Mit freundlichem Gruß |
28.03.2012 08:57 | |||||
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
das ist mir schon klar das mit den Analogwerten. Aber mein Problem ist eigentlich wie ich den Sollwertsteuern soll, wenn ich nach dem Ausgangsdruck regele und der eingangsdruck wird kleiner als 0,5 bar. Der Eingangsdruck muss nähmlich mindestens 0,5bar sein. Gruß Andi |
||||
Folgen Sie uns auf