08.04.2022 08:16 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 13561 Bewertung:
|
Hallo Magnus sapus wie sieht das denn in der Simulation aus? kannst du die Felder dann auch nicht erreichen z.B: mit der Maus? Ansonsten schau mal ob evtl ein Element über den Eingabefeldern liegen (kann auch ein Transparentes Element sein). Oder lege zur Sicherheit die Eingabefelder mal auf die höchste Ebene. Dann die Frage, ob die Variablen in einer Rezeptur verwendet werden parallel? Ansonsten kannst du mal versuchen die Temporären Daten zurückzusetzen und es nochmal zu versuchen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109778709 viele Grüße und viel Erfolg Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf