05.05.2020 09:28 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, erstmal danke für die schnelle Antwort. ich spreche von dem erweiterten Webserver |
05.05.2020 09:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung: (4134)
|
Wie schon geschrieben, kann sich ja nur jede LOGO! mit dem eigenen erweiterten Webserver verbinden. Wenn du jetzt Daten einer anderen LOGO! auf dem erweiterten Webserver anzeigen und/oder ändern willst, müssen diese Daten über die LOGO! mit Webserver rangiert werden. Das heißt, du musst die Daten (in deinem Fall die Schaltzeiten einer Wochenschaltuhr) vom Webserver zu anderen LOGO! schicken. Das bedeutet auch, dass du dann die Schaltzeiten in der empfangenden LOGO! selber über die Anzeige im Meldetext (Display) nicht mehr ändern kannst. Ich habe gestern ein Beispiel für das internationale Forum erstellt, vielleicht hilft dir das. Dateianhangkemik66.zip (95 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.05.2020 10:08 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Super genau das meinte ich Besten Dank
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.05.2020 10:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung: (4134)
|
Gern geschehen. Ist das Thema damit erledigt? |
05.05.2020 13:37 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
ja ich denke das ich verstanden habe wie es funktioniert. Dankeschön |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf