20.02.2016 06:22 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Guten Tag, Wie kann ich in der Logo Projektierung mit Logo Comfort die Eingänge des DM16 24R ansprechen? Die Bezeichnungen sind ja I1 bis I8, bei der 12/24 RCE ebenfalls. Wird dann bei der DM16 24R einfach weitergezählt, also I9 bis I16? Ich habe mal die Konfiguration als PDF beigefügt, vielleicht hilft das beim Verständnis. Danke vorab. Mit freundlichem Gruß DateianhangProjekt Martin.PDF (67 Downloads) |
20.02.2016 06:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33730 Bewertung:
|
Es wird einfach weitergezählt. Siehe Anhang (Seite 29 des Handbuchs 0BA8)
DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 2014_06 Seite 29.pdf (78 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf