04.04.2022 10:50 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Zur Integration von PROFIBUS-Peripherie in IO-Systemen mit reinen PROFINET-Steuerungen (z.B. S7-1200 / S7-1500 bis 1515 / ET200 SP) bietet sich der IE/PB LINK PN IO (6GK1411-5AB10) an. Der ist PROFINET Device und PROFIBUS DP Master. Dadurch muss kein Profibus-Master an der CPU verbaut werden. Somit ist auch die Bustopologie flexibler, da der IE/PB LINK PN IO an einer beliebigen Stelle im PROFINET betrieben werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass PROFIBUS Slaves an einem PROFINET Controller betrieben werden können. Der IE/PB LINK PN IO unterstützt auch das Auslesen der Diagnosedaten der unterlagerten Teilnehmer, sowie S7- und Datensatzrouting. Der IE/PB LINK PN IO kann allerdings nicht ohne PROFINET Controller, also als reine Service Schnittstelle eingesetzt werden. Weitere Informationen: Vertriebsfreigabe IE/PB LINK PN IO Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf