02.02.2023 19:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Und was hat das mit LOGO! zu tun? Das ist eher eine Frage für die Konferenz "Meet & Talk" ... |
02.02.2023 20:06 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
MirkoMis, Der User ixo65 hat das recht, das gehört eher nach "Meet & Talk" und wird bestimmt auch in Kürzes dort hin verschoben. Wie dem auch sei, ich benutze ein altes proprietäres Vektor Grafikprogramm, wo ich mir in den Jahren ein eigene Datenbank aufgebaut habe. Du kannst dazu auch das open source Programm Inkscape verwenden. Wenn Du aber eine spezielles Programm für Schaltpläne suchst gibt es meines Wissens nur ein open source Programm mit dem Namen "Elektroplanung" in diesem Bereich. Für alle anderen muß man teilweise tief in die Tasche greifen ... Gruß Ella_68 |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 02/02/2023 20:12:02 |
|
02.02.2023 20:25 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung:
|
Ich verwende sPlan 8.0 ist aber nur ein besseres Malprogramm. kostet ca 50,- |
Folgen Sie uns auf