19.10.2021 16:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
Siehe Anhang. |
20.10.2021 22:32 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Die Beschreibung hättest du auch gleich rausrücken können, vorteilhafterweise auch mit dem Logo-Programm selbst im ZIP-Format. Dann sehen deine Helfer auch gleich, welche Logo du hast. Im Anhang mal eine andere Variante, die besser funktionieren könnte, musst du ausprobieren. Berechnet wird aufgrund der Geschwindigkeit und des Extrudats die Fertigungszeit für ein Stück. Das geht wesentlich genauer und du bekommst direkt einen Stückzähler. Es fehlt jetzt noch die Restlaufzeit und mir fehlt das Bett. Eventuell kommst du so schon weiter oder du willst das gar nicht in dieser Art haben. M.f.G. Scorp DateianhangExtrusion2.zip (131 Downloads) |
Folgen Sie uns auf