25.02.2022 14:18 | |
Beigetreten: 04.02.2019 Letzter Bes: 29.03.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Habe das gleiche Problem in einem TIA V15.1 Projekt. CPU lässt sich laden und verbinden (weil Layer 3 basiert), das Panel wird nicht gefunden (über PN/IE), über Ethernet gehts dann, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Der PN-DCP Dienst läuft auf der Maschine. PG M5, Win 10 20H2, keine VM. Step7 Classic 5.6 Keine weiteren Fremdpakete, keine Spielereien in Richtung Netzwerkkarten, etc. Der Fehler ist plötzlich aufgetreten, keine Updates gefahren, etc. Auch aus allen anderen Systemen / Versionen (auch aus "Classic" heraus ist es nicht möglich sich die erreichbaren Teilnehmer anzeigen zu lassen. Es ist dabei unerheblich, ob man direkt mit der Schnittstelle oder über das Anlagennetz verbunden ist (Das Netz ist vollumfänglich Profinet fähig) Hat jemand zwischenzeitlich eine Lösung entdeckt? Vielen Dank im Voraus... ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/28/2022 09:19:06Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.02.2022 09:34 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi Lars, Du musst im selben physikalischen Netzwerk sein. Es darf nicht über IP geroutet werden. Versuche deinen Virenscanner zu deaktivieren. Manche Virenscanner blockieren den Mac-Adressen-Broadcast, der für die Suche verwendet wird. Möglich ist dass der Dienst in den Windowseinstellungen nicht gestartet ist. Diesen findest du wenn du in dem Windows-Suchfenster Dienste eingeben. Der Dienst heißt S7-DOS-Help-Service. In folgendem Download-Link findest du das SIMATIC Automation Tool. Solltest du keinen Erfolg haben, installiere bitte dieses Tool. Das darin befindliche Programm PC-Identifier sollte die Dienste zur PG/PC-Schnittstelle wieder reparieren. SIMATIC Automation Tool - das Tool zur Unterstützung bei Inbetriebnahme, Service und Wartung von SIMATIC Gerätenhoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf