Industry Online Support
Technical Forum
19.12.2008 23:12 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Pierre, nun, eine S7-Verbindung sollte, sofern Du eine CP 343-1 EX oder GX Variante hast, natürlich auch gehen, wichtig wäre hier nur das Du den nächsten Router als Standardgateway eingetragen hast. Wenn Du eine TCP oder ISO on TCP Verbindung nutzen möchtest kannst Du diese mit einer PN CPU nicht projektieren. Dieser Typ von Ethernet Schnittstelle (PN Schnittstelle) unterstützt nicht die gleichen Projektierungsschnittstellen wie die CPs. Wenn Du hier eine Verbindung projektieren möchtest mußt Du ein, noch, externes Tool verwenden das sich Open Communication Wizard nennt. (Schau Dir mal den Link an:) Erstellen der Verbindungsdaten für die offene TCP/IP Kommunikation mit dem Open Communication Wizard Ich denke dass erklärt manches. Wenn Du dann eine Verbindung zum CP projektieren möchtest mußt Du auf CP Seite eine Verbindung zu einem unspezifizierten Partner projektieren und die Projektierungsdaten entsprechend aus dem Tool anwenden. Ich hoffe Du kommst auf diesem Weg weiter. Viele Grüße J_Bell |
20.12.2008 09:11 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo J_Bell, ich bin nicht sicher, aberging es nicht um etwas ähnliches im Thema: "Subnetze" ? Da war dann eine unspezifizierte und einseitig projektiert S7-Verbindung auf der Partner SPS (In dem Fall der C7-635+CP343-1) die Lösung. Kommunikationdann mit PUT und GET. Dann braucht man das Tool nicht. Oder bringe ich da was durcheinander ? Gruß Eleu
Pierre, wenn Du dich für eine S7-Verbindung entscheidest, kann Dir vielleicht dieser Link weiterhelfen oder unterstützen (Abweichend davon, aber einseitig projektieren) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18610307 |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 20.12.2008 12:30Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 20.12.2008 11:37 |
|
Folgen Sie uns auf