28.06.2010 04:37 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Das ist auch ein klasse Idee |
29.06.2010 09:31 | |
Beiträge: 167 Bewertung:
|
Hi, hier nun der Excel Logger mit Timer. Es kann der Start- und Stop Zeitpunkt (Datum/Uhrzeit) und der tägliche Aufzeichnungszeitraum (Zeit/Zeit) eingegeben werden. Der Timer ist immer aktiv. Wenn dieser nicht verwendet werden soll, einfach ein weit entferntes Endedatum eingeben. Zeile 9 wir im eingestellten Intervall unabhängig vom Timer upgedatet. Gruß Superbrudi DateianhangLogoLogger8.zip (564 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
29.06.2010 10:54 | |
Beigetreten: 09.05.2010 Letzter Bes: 29.05.2023 Beiträge: 41 Bewertung:
|
wow, ist ja geil. Kann es gar net erwarten den heute abend noch zutesten. |
08.12.2017 09:54 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 30.05.2023 Beiträge: 6924 Bewertung:
|
Neue Frage von A.Benker wurde in ein separates Thema mit dem Titel Excel Logo Logger mit Start- und Stop-Zeit Einstellung für LOGO 0BA8. gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf