27.02.2006 13:10 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo Michael, |
27.02.2006 14:02 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo Michael, mit PM Openexport habe ich leider keine Erfahrung, aber vielleicht kann Dir das WinCC Competence-Center in Mannheim, von dem dieses Tool stammt etwas mehr dazu sagen bzw. vielleicht gibt es ja auch ein Demo-version?? http://www.industry.siemens.de/wincc/wincc/html_00/index.asp Nemo |
03.03.2006 08:11 | |
Beiträge: 26 Bewertung:
|
Hallo Cookie, danke für die Antwort! Grüße Michael |
29.04.2009 09:54 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo zusammen. Ich habe das gleiche Problem, und wollte es mit dem VB-Script versuchen. Link Allerdings kenne ich mich mit VB nicht aus. Ich habe eine Projektfunktion angelegt wie in dem FAQ beschrieben, aber ich kann nirgends einen Trigger eintragen. [code]Sub ForceKeyStroke(Byval Item) Dim WScriptShell Set WScriptShell = CreateObject("WScript.Shell.1") Dim objControl Set objControl=ScreenItems(Item) objControl.Activate WScriptShell.SendKeys"{F6}" End Sub[/code] Wie und wo rufe ich das Script denn auf? Ich habe ein Bit das am letzten eines jeden Monats um 23:59 gesetzt wird. Zu dem Zeitpunkt soll die csv-DDatei erstellt werden. Woher weiss das Script an welches Objekt der Tastendruck "F6" gesendet werden soll? Muss ich "Set objControl=ScreenItems(Item)" nicht an mein Objekt /Bild & Objekt anpassen? Fragen über Fragen Gruss Marcus |
Zuletzt bearbeitet von: Marcus_ am: 29.04.2009 10:20Zuletzt bearbeitet von: Marcus_ am: 29.04.2009 10:16Zuletzt bearbeitet von: Marcus_ am: 29.04.2009 10:15Zuletzt bearbeitet von: Marcus_ am: 29.04.2009 10:06 |
|
Folgen Sie uns auf