09.02.2016 15:24 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 1725 Bewertung:
|
1
utf-8
Hi Um die Daten über das Control zu exportieren müssen folgenden Punkte beachtet werden. 1. Das Bild mit dem Control muss im Vordergrund sein. Das Control darf nicht unsichtbar geschaltet werden sonst funktioniert der Export nicht. Das Control kann evtl. außerhalb des Fensters in den unsichtbaren Bereich geschoben werden. 2. Mit einer zyklischen Aktion kann der Export-Knopf in dem Control angesprochen werden Siehe Wie kann man die Funktion der Toolbar-Buttons des WinCCAlarmLogging OCX auf externe Buttons legen? Link:http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11769423 Und Handbuch: WinCC Scripting: VBS, ANSI-C, VBA link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37572697 Mfg Schufri 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE |
Folgen Sie uns auf