24.08.2022 10:20 | |
Beigetreten: 22.06.2022 Letzter Bes: 11.11.2022 Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hallo, eine Parameteränderung im aktivem Meldetext ist ja durch drücken der Taste ESC für mind. 1 Sekunde (eher 2-3 Sekunden) möglich: da kommt man in den Änderungsmodus und kann dann mit den Cursor Tasten... Werte ändern. Frage: wie unterbinde ich in dem Änderungsmodus, die Funktionstasten? Dann drückt er nicht wieder ESC (bleibt also "ausversehen" im Änderungsmodus), ehe er dann ESC drückt um nun tatsächlich den Änderungsmodus zu verlassen. Das Schlimme: die F1 und F2 Tasten-Drucke während dem Änderungsmodus wurden registriert und bewirken, zum Beispiel, das unbemerkt schlimme Dinge passieren (aus Menue raus, in andere Menues rein), ohne das der Kunde das sehen kann (weil er noch im Änderungsmodus ist). DateianhangF_taste_Aenderungsmodus.zip (217 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Al1234567 am: 08/24/2022 11:31:26 |
|
24.08.2022 14:04 |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 33348 Bewertung:
|
Gesunder Menschenverstand und Konzentration helfen da. |
Folgen Sie uns auf