01.03.2018 09:35 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 1168 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich bin Neuling in der Projektierung mit TIA. Ich habe mich intensiv mit den Beispielen aus diesem FAQ zu den Bildbausteinen beschäftigt. In dem Beispiel wird mit Pop-Up-Bildern gearbeitet. Wenn ich das richtig verstanden habe dann kann aber immer nur ein Pop-Up zu einer Zeit angezeigt werden, richtig? Das ist schon mal unschön, deshalb habe ich mich auch damit Beschäftigt wie man ein Faceplate (Bildbaustein) bzw. einige Instanzen in einem Bild platziert und dann von dem zugehörigen Bausteinsymbol sichtbar schaltet. An beiden Lösungen (Po-Ups und Bilbaustein im Bild) finde ich extrem unschön das man so viele "Ableger" anlegen muss wie man Instanzen hat. Nun frage ich mich ob es nicht einen Weg gibt die Instanzen bei Aufruf zu instanziieren, so das ich von jedem Typ (Ventil, Motor, etc) nur einen Bilbaustein habe und die Variablenbindung bei Aufruf hergestellt wird (wie beim guten alten WinCC V7). Hat hier jemand Erfahrung? Oder ist es einfach so dass das mit WinCC-TIA nicht geht? Hier im Forum habe ich natürlich schon gesucht aber nichts passendes gefunden (bitte nicht die Lösung mit der Variablensteuerung in der PLC vorschlagen). Das ganze sollte (wenn möglich) auf Comfort Panels laufen. Gruß... |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Folgen Sie uns auf