05.10.2022 12:59 | |
Beigetreten: 03.02.2017 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich habe ein Problem bei einem aktuellen Projekt. Ich möchte drei HMI an einer S7-1200 betreiben. Projektiert ist alles und auch schon Bilder auf die HMI hochgeladen. Bei dem ersten(HMI_links) funktioniert auch alles wie es soll. Allerdings bekomme ich bei den anderen beiden, sobald ich eine Schaltfläche betätige, die Fehlermeldung "Wertübernahme in die Steuerung nicht möglich". Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich diesen Fehler beheben kann? Dateianhang2022-10-05 14_45_02-C__Users_westphf_Desktop_Siemens Programme_S7-1200_Lötautomat_2022_02_02_V17_Löt.png (336 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_9028210 am: 10/05/2022 13:00:10Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_9028210 am: 10/07/2022 05:41:10 |
|
07.10.2022 06:07 | |
Beigetreten: 03.02.2017 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, Danke für den Hinweis. Ich habe es geändert. |
07.10.2022 06:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 33553 Bewertung: (4166) |
Dass kann unter Umständen bedeuten, dass die SPS nicht mit dem HMI kommuniziert. |
10.10.2022 07:54 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 13534 Bewertung: (1712)
|
Hallo Ich würde erst einmal einen DB Wert in einem EA Feld anzeigen lassen , wenn hier nur ## zu sehen sind ist es meist ein Zeichen dafür, dass die SPS Verbindung nicht steht. Das kannst du auch in der Regel in einer Meldeanzeige sehen (am Besten Meldepuffer der Systemmeldungen anzeigen lassen). Hier siehst du ob die HMI Verbindung aufgebaut ist oder nicht. so kannst du dich vorarbeiten um die Ursache für das Verhalten zu finden. Bitte achte gerade auch bei S71200 Steuerung auf die Verbindungsressourcen, die können in der Regel nicht so viele und nicht dass die parallelen HMIs hier an Grenzen stoßen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479986 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf