15.11.2020 20:49 | |
Beigetreten: 07.06.2020 Letzter Bes: 02.09.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, habe mir den bisherigen Verlauf durchgelesen. Habe exakt das gleiche Problem. Habe alle Einstellungen richtig getroffen. Die Initialisierung des Ports erfolgt fehlerlos. Allerdings bekomme ich bei der Master-Übertragung einen Fehler mit der Nummer 8281 (Einstellung PORT überprüfen). Die Einstellung ist aber zu 100% richtig. Bekomme auch keine Anzeige über die RX/TX-LED´s. Ich verwende auch die ET200SP CPU mit der PTP-Karte. Also die gleiche Hardware wie bei ersten Problem. Kann mir da wer weiterhelfen? Gerne stelle ich auch mein Programm zur Verfügung. Vielen Dank im Voraus. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/16/2020 11:27:54Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf