07.08.2007 09:45 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Also der Fehler ist bislang auf jedem Projekt aufgetreten was ich angelegt habe! Ist mein erstes richtiges mit WINCC! Von daher vorher waren es nur mal so zum testen. Da habe ich den Script einfach gelöscht! Hat mir zwar dann ne warnung rausgegeben aber ich konnte es simulieren! Habe dir im Anhang mal ein Screenshot gemacht! Hoffe du kannst was damit anfangen und hast noch ne Idee! Also die Fehlerquelle ist mir angezeigt bei ScreenItems und dann was in der Klammer steht! Siehst du im Anhang! aber ich weiß nicht was ich statt dessen darein schreiben soll! Hoffe du hast noch ne Idee weil über Hilfe komme ich nicht weiter! LG DateianhangFehlermeldung.zip (109 Downloads) |
07.08.2007 14:27 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, nimm es mir nicht übel, dass ich nicht im Detail alles beantworten kann. (Bekomme sonst noch Ärgermit meinemChef!) Habe Dir noch mal eine kurze Info beigefügt. Mehr kann ich nicht machen. Gruß DateianhangScript_Fehler.zip (112 Downloads) |
Folgen Sie uns auf