04.02.2012 19:45 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung:
|
Hallo Wollte mein erweitertes Programm auf die Logo überspielen. Also altes Programm gelöscht und neues drauf. Model oba6 mit Software 7.0 USB Kabel für die Logo Eingestell habe ich die Soft auf das oba6 Modell. Übertragung nicht möglich. Fehlerbericht im Anhang. Habe vorher auch Merker und offene Klemmen benutuzt im Program ging alles reibungslos. Erst nach meine neuen erweiterung des Programm kommt die Meldung. F3 habe ich entfernt und wird auch nicht mehr als Fehler Angezeigt. Aber Merker 9 bis 13 und Offene Klemme X1 bis X8 werden als nicht belegt Ausgänge bezeichnet. Was hat das damit aufsich. In der Simulation funktionier alles mit dem Programm. DateianhangFehlerbeschreibung von der Logo.zip (107 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 04.02.2012 20:03Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 04.02.2012 19:59 |
|
05.02.2012 17:32 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung:
|
So seit F3 gelöscht ist kommt eine neue Fehlermeldung. Lade sie mal hoch vileicht kann jemand mir weiterhelfen. DateianhangAufnahme1.zip (121 Downloads) |
05.02.2012 17:41 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Stell doch mal dein Programm hier rein. |
05.02.2012 18:35 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung:
|
So habs soeben rausgefunden warum es nicht geht. Irgendwie seltsam: Hängt am Medetext B067 über den lass ich mir unter anderem den AN/AUS Zustand über die F2 Taste Anzeigen vom LOGO TD. Nehme ich die Meldung raus schein alles zu gehen. Wie kann ich mir anderster Anzeigen lassen ob F2 AN/AUS geschaltet ist im Display. Lasst sich einfach testen Extras/ Geräteauswahl/Klickt dann unter oba6 auf ES3 dann sieht ihr die Fehlermeldung. P.S Auf Zeichensatz 2 umstellen im Display in der Simulation damit ihr was sehen könnt. DateianhangProblem B067.zip (98 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 05.02.2012 18:40Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 05.02.2012 18:35 |
|
05.02.2012 18:52 | |
Beiträge: 241 Bewertung:
|
Hi Probier jetzt mal,hast die XKlemme für den Beleuchtungsmerker vergessen Gruss pepp DateianhangProblem.zip (102 Downloads) |
Folgen Sie uns auf