07.05.2012 22:11 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 5874 Bewertung: (797)
|
Hallo, wenn man eine Steuerung hat, dann greift man in der Regel über Telegramm auf die Warn-/Störnummer zu. Über die Verbindung Steuerung --> HMI können dann die Fehlertexte am Panel dargestellt werden. Dazu existieren auch Beispielapplikationen, wie SIMOTION Meldehandling. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/48955585 Hier soll aber an der Steuerung vorbei über Direktzugriff auf die Warn-/Störnummer zugegriffen werden. Mit einer Simotion habe ich das noch nicht gemacht, aber mit einer Simatic. Das Panel hängt am Ethernet und über Routing wird auf die Antriebe zugegriffen, die am Profibusstrang hängen. Hierzu ist zwingend WinCCflex 2008 SP3 notwendig. Screenshots siehe Dateianhang. DateianhangHMI_Direktzugriff_über_Routing.pdf (113 Downloads) |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf