28.05.2021 13:57 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 3177 Bewertung: (492) |
Hallo rkoe, mit Sm@rtServer bist Du bereits auf eine Möglichkeit für Remote-Zugriff gestoßen. Der Kunde kann in dem Fall über Sm@rtClient (oder auch andere VNC Clients) auf das Bediengerät zugreifen. Voraussetzung ist, dass Netzzugriff besteht. In dem Fall ist allerdings auch zu beachten, dass die Bedienung die gleichen Möglichkeiten bietet wie an der Maschine selbst. Das ist dann zu beachten, wenn sich über das Bediengerät Sicherheitsfunktionen quittieren lassen. Dies ist aus der Ferne ohne Einsicht in die Maschine nicht erlaubt. Andere Möglichkeiten z.B. Zugriff über VPN sind unter Fernzugriff auf SIMATIC HMI Bediengeräte beschrieben. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf