10.12.2008 16:00 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, nun, ich weiß nicht, soll die Lösung die erstellt werden soll wirklich übers Internet gehen oder genügt eine Lösung über ein lokales Netzwerk. Eine Lösung über Internet wäre hier beschrieben: WAN Zugangsmethoden Eine Lösung innerhalb eines Netzwerkes könnte natürlich auch über Router erfolgen, hier ist aber zu beachten das diese den Port 102 weiterleiten. Dieser Port ist für PG Funktionen mit der SIMATIC S7 wichtig. Vielleicht hilft dass ja schon. Viele Grüße J_Bell |
21.01.2009 10:41 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (28) |
Hallo Doktor210884, vielleicht gibt Euch ja dieser Link einen ersten Überblick: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21043576 mfG, not_my_fault |
Folgen Sie uns auf