07.07.2018 20:11 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 1978 Bewertung: (275) |
Hallo kieferle81, welche Software nutz Du zur Programmierung? Hier schon einmal ein Link für den CP. Dies für den ersten Ansatz. Alternativ solltest Du über eine andere CPU mit PN nachdenken. Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: CaOd am: 07.07.2018 20:14:40 |
|
09.07.2018 12:04 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo kieferle81,
wenn dir der Zugriff auf die SPS per WLAN ausreicht, ist das recht unkompliziert. Habe ich schon mehrfach getestet. Ich habe dazu einen alten W-LAN-Router von der Telekom benutzt. Eine Netzwerkadresse aus dem PLC-Netz vergeben und per Browser direkt vom Handy oder Tablet auf die PLC geschaut. Mit S7-Web2PLC eine einfache Seite erstellen, worüber du die aktuellen Werte anschauen und Sollwerte ändern kannst ist ja scheinbar nicht das Problem. Viel Spaß Nachtrag: Habe gerade mal nachgeschaut. Deine SPS hat ja noch keinen Webserver geschweige denn einen Netzwerkanschluß. Musst du also doch erst noch einen CP kaufen/besorgen oder mit einem Ethernet-Adapter Zugang zur Steuerung verschaffen. |
Zuletzt bearbeitet von: Bill Hearts am: 09.07.2018 13:40:11--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
11.07.2018 16:44 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo kieferle81, ja die CPU hat einen Webserver. Wo du eigene Seiten anzeigen kannst steht im Handbuch: https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/12996906?c=28834619019&lc=de-WW Eigene Seiten kannst du mit S7-Web2PLC auf die Steuerung bringen. Dazu gibt es ein eigenes Handbuch, das Wichtigste findest du aber auch in der Online-Hilfe. Zum Editieren der Seiten braucht es etwas HTML-Kenntnisse. Dazu kannst du einen einfachen Editor z.B. Notepad++, oder einen komfortableren HTML-Editor verwenden. Viel Spaß beim Umsetzen |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
12.07.2018 07:09 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 1978 Bewertung: (275) |
Hallo kieferle81, der Hinweis von Bill Hearts ist genau richtig. Hier noch ein Beitrag zu Web2PLC inkl. Beispielprogramm und Handbuch. Viel Erfolg beim Umsetzen.
|
Folgen Sie uns auf