23.10.2010 10:34 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hast du mal versucht, mit ausgebauter Batterie einzuschalten? |
02.06.2011 01:52 | |
Beiträge: 21 Bewertung:
|
ja, meist ist der (höchstwarscheinlich defekte) Akku schuld wenn das PG nicht hochläuft ! |
08.06.2011 11:12 | |
Beigetreten: 15.02.2010 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Das Problem tritt häufiger bei der M2-Generation auf. Meistens hat man vorher schon öfter Fehler beim Booten. Hab probiert es mit Akku, ohne Akku nach einer Weile ohne Spannungsversorgung einzuschalten und nach zig Versuchen ging es dann mal wieder an. Kurzfristige Abhilfe schaffte ein BIOS-Update auf V09.01.06, aber nach einer Weile fingen die Boot-Fehler wieder an. Habe nun eine neue Festplatte genommen und das PG komplett neu installiert - seitdem (ca. 4 Monate) läuft es ohne Probleme. |
Folgen Sie uns auf